我们今天能为您提供什么帮助?

列举unity pro平台下所有PID功能块名称,及其如何实现正负反馈?

问题描述:
列举unity pro平台下所有PID功能块名称,及其如何实现正负反馈?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

PI 先期库 gain的符号可以反转控制器的行为

PI1先期库gain的符号可以反转控制器的行为

PID  通过反转 gain 的符号可以反转控制器的行为

PID1  通过反转 GAIN 的符号可以反转控制器的行为

PID_INT  正向/反向动作(根据 KP 增益符号),

PID_P  reverse  "1": 输出已反转

PIDP1   REVERSE  "1": 输出已反转

PI_B   rev_dir    "0": PID 控制器的直接动作

"1": PID 控制器的相反动作

PIDFF   rev_dir    "0": PID 控制器的直接动作

"1": PID 控制器的相反动作