我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
基于UNITY Pro平台的控制器在使用Modbus Tcp通讯协议时端口是默认的502是否可以更改?
问题描述:
基于UNITY Pro平台的控制器在使用Modbus Tcp通讯协议时端口是默认的502是否可以更改?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

UNITY Pro平台的控制器在使用Modbus Tcp通讯协议时端口是默认的502不可以更改,建议就是可以使用第三方路由设备进行端口转发。Somachine平台的某些型号的控制是可以修改modbusTCP端口号。