我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
unity中配置IO扫描的时候一行可否配置超过125个输入字和100个输出字?
所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

Modbus 交换限制为最多 125 个输入字和 100 个输出字。如果应用程序对设备的交换需要超过这些限制,则可使用多个 I/O 扫描行:用于一个设备的多行。

当一个 Modbus 交换的长度超过允许的限制时,则自动将该长度分成 2 个或多个 Modbus 交换。使用 PLC 为各个 Modbus 交换创建新行。如下图: