我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity 中使用READ_REG或MBP_MSTR指令做MODBUS通讯时报16#200E
所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

Unity 中MBP_MSTR指令做MODBUS通讯时CONTROL[2]报16#200E,READ_REG的STATUS报16#200E,意思是说接收缓冲区没有分配%MW区的绝对地址,这两个功能块的缓冲区需要分配%MW区的绝对地址。