我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity Pro软件中使用MBP_MSTR指令编程时,实际运行错误,错误代码:2003H,这是为什么?如何解决?
问题描述:
Unity Pro软件中使用MBP_MSTR指令编程时,实际运行错误,错误代码:2003H,这是为什么?如何解决?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在Unity Pro软件中使用MBP_MSTR指令时报错误代码2003H,主要原因是MBP_MSTR指令的Control Buffer区的字段长度设置不合理,对MBP_MSTR指令而言,Control Buffer区的字段必须定义为大于或等于9维的数组,如果字段长度小于9维,就会报2003H错误代码。