问题描述:
在使用Unity Pro中的SFC时,如何让一条语句执行完毕之后自动跳出,不要循环执行?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
第一步,在SFC的属性的执行状态中加一个位,如%M10。
第二步,在SFC的最后一个STEP中加上一条语句,将%M10复位。
这样每次%M10为1时开始执行,执行完毕后%M10自动复位停止循环执行。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
第一步,在SFC的属性的执行状态中加一个位,如%M10。
第二步,在SFC的最后一个STEP中加上一条语句,将%M10复位。
这样每次%M10为1时开始执行,执行完毕后%M10自动复位停止循环执行。
是否有帮助?