我们今天能为您提供什么帮助?

我的Unity Premium用TSXPCX3030-C通过USB作编程连接时出现在Driver Manager作XWAY Test测试正常,但实际连机却故障的情况,这是为什么?如何解决?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

出现上述奇怪现象很有可能是因为相关的驱动与PC机内部的某个服务相冲突,遇到上述现象,可建议用户打开系统配置中的服务选项,按Manufacture排列服务,并依次按公司名称禁止服务,特别是杀毒软件。在我们实际接触到的案例中,问题是出在“瑞星杀毒”软件上,当将瑞星公司的服务禁止后,TSXPCX3030-C USB编程连接正常。