问题描述:
Unity中如何把连续的位或字赋值到另外的连续的位或字地址?比如%m0~15个位赋值到%m16~31。所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
方法一:在操作块中使用赋值语句:

注意:必须在项目设置中选中“直接以数组变量表示”才能使用数组
方法二:使用MOVE功能块
定义两个数组变量A和B,地址分别是[%m0……%m15]和 [%m16….%m31]

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
方法一:在操作块中使用赋值语句:

注意:必须在项目设置中选中“直接以数组变量表示”才能使用数组
方法二:使用MOVE功能块
定义两个数组变量A和B,地址分别是[%m0……%m15]和 [%m16….%m31]

是否有帮助?