问题描述:
在Unity软件的IO扫描配置中,Slave Syntax从站语法是什么意思?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
使用该下拉菜单选取读引用从站和写引用从站的值的地址显示方式。有以下 4 个选择(含示例):
索引: 100
Modbus: 400101
IEC 0:%MW100
IEC 1:%MW101
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
使用该下拉菜单选取读引用从站和写引用从站的值的地址显示方式。有以下 4 个选择(含示例):
索引: 100
Modbus: 400101
IEC 0:%MW100
IEC 1:%MW101
是否有帮助?