我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在UnityPro软件SFC编程中,为步定义动作时,为什么时间值为灰色不允许输入?
问题描述:
在UnityPro软件SFC编程中,为步定义动作时,为什么时间值为灰色不允许输入?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

当在Qualifiers 区域中选择N、S、R、P、P1、P0时,时间区域为灰色显示,因为在此情况下,不需要设定时间。

如果您选择了类型为L(时间限制)、D(时间延迟)或DS(延迟并保存)的限定符,则您将要为该限定符分配一个时间周期。