Unity Pro打开一个项目并生成后报错:由于项目/程序库集不一致导致无效,请用程序库更新项目。为什么如何解决?
所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
出现此错误的原因是项目自定义的功能块的版本和库中的功能块的版本不一致造成的,需要用Unity Pro的库更新项目中使用的功能块,具体操作如下:
1,将项目打开后,“工具”菜单下打开“类型库管理器”;
2,在弹出的类型库管理器窗口中切换选择Applicaition,右边会显示所有项目中使用的功能块;
3,选择其中一个已经使用过的自定义功能块,右键选择"比较项目和库...";
4,如果不同,选择更新所有;
5,更新完毕后重新生成项目;
是否有帮助?