我们今天能为您提供什么帮助?

在UnityPro软件中,使用M340或Premium的PLC,如何查看哪些寄存器在程序中使用过?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在软件配置界面中,双击CPU,进入“配置界面”,选择“I/O对象”标签,在“CPU对象”中选择需要查看的寄存器类型。然后在“更新”框的“更新网 格”按钮右边,选中“使用”前的选择框,再点击“更新网格”按钮,在右面的表格中,程序中使用的变量或对象,便会以粗体字显示。