问题描述:
请问我在Unity premium平台下配置两个以太网络,生成时为什么报错“网络编号0已被禁用”?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
Premium同一CPU下的以太网模块不能处于同一个XWAY网络,而默认情况下,XWAY网络号都为0,所以会导致报错。解决办法是将其XWAY网络号设置为不同即可。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
Premium同一CPU下的以太网模块不能处于同一个XWAY网络,而默认情况下,XWAY网络号都为0,所以会导致报错。解决办法是将其XWAY网络号设置为不同即可。
是否有帮助?