我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
unitypro里字符串的比较
所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

unitypro里字符串的比较只有

EQUAL_STR:比较两个字符串

两个字符串 String1 和 String2 之间不同的第一个字符的位置Position = (字符所在位置int);如果两个字符串相同,则Position = -1。


如果要判断逻辑结果,可以用比较功能块,实质是进行从左往右的ascii码的比较。第一个不同的字符比较结果既是两个字符串的比较结果。



ascii里 编码顺序(由小到大) 0~9..A~Z..a~z