我们今天能为您提供什么帮助?

unitypro软件里如何对%iw模拟量输入进行值的修改,便于调试

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

WRITE_INPUT_INT:写入 INT 类型的输入

WRITE_INPUT_INT 用于在 %IW 输入上仿真(写入)一个值。该输入在调用 WRITE_INPUT_INT 时直接写入。

该功能块可以与真正的 PLC 和 PLC 仿真器一起使用。

限制

  • 使用该功能块一次只能访问一个变量(基本数据类型并且不是基本数据类型的数组)。

  • 只允许使用变量地址,不能使用已声明变量,即使这些已声明变量映射到 %IW 直接地址上。

  • 如果在 RIO 机架中配置 I/O 模块,则仿真功能块 WRITE_INPUT_INT 无法工作,但如果在本地或 DIO 机架中配置 I/O 模块,则此仿真功能块可以正常工作。

可以配置附加参数 ENENO

注意: 如果将 WRITE_INPUT_INT EFB 与 RIO 网络一起使用,则仿真模式下的行为可能与 PLC 行为不同。

例如,将 1 设置为输入,将 %I2 设置为输出。

  • 在仿真模式下,%I2 会设置为 1。

  • 如果使用 PLC,则 %I2 可能会设置为 0。

%I2 由 WRITE_INPUT_INT EFB 设置,但是在 PLC 扫描的输出阶段中,%I2 会被 CRP 发送的值所覆盖。

模拟和调试程序时很好用