我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
unitypro中 使用 pid_int 没有输出,手自动都一样,功能块没有执行
所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在使用该功能块时注意

这个参数需要新建一个43个元素的整型数组,如果客户直接默认或按照帮助里建立的数组元素不够,就会使功能块因没有分配足够的内部处理寄存器而无法正常运行。


在没有积分动作的算法 (TI = 0) 执行输出会自动+5000:


在冷启动时,PID 重新在手动模式下启动,且输出为 0。要在冷启动后,强制采用自动模式或使手动输出不为 0,必须在 PID 调用之后对初始化序列进行编程。即最好给程序附上初始值,在冷启动后恢复。