MODBUS TCP 05功能码解析
所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
MODBUS TCP 05功能码是用来写入线圈的,示例发送和接收数据帧如下:
客户端发送16#数据 8f 02 00 00 00 06 01 05 00 02 ff 00
8f 02代表交互标识, 00 00代表协议标识, 00 06代表数据长度为6个字, 01代表设备地址, 05代表功能代码,00 02代表从%M1(00002)开始,ff 00代表写入数据"1"
服务器端回送16#数据 8f 02 00 00 00 06 01 05 00 02 ff 00
8f 02代表交互标识, 00 00代表协议标识, 00 06代表数据长度为6个字,, 01代表设备地址, 05代表功能代码,01代表一个字节,00 02代表从%M1(00002)开始,ff 00代表写入数据"1"见图

是否有帮助?