我们今天能为您提供什么帮助?

Unity 将数据保存到文件功能 DAT DTX文件格式的区别

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

通过数据传输功能,您可以将以下数据的值存储到文件中:
1.布尔型定位数据:%Mi    2.字类型定位数据:%MWi    3.非定位变量   4.功能块实例
数据文件的类型有 2 种:
DAT:
对于以前的所有数据类型,都允许将 PLC 数据保存到 *.DAT 文件。*.DAT 只包含数据块。
如果项目自进行保存以来未进行生成,则允许将所有数据块从 *.DAT 文件恢复到 PLC。如果进行了生成,则仅恢复 BOOL 和 WORD 定位数据(%Mi 和 %MWi)。
DTX(需要 Unity Pro 6.0 或更高版本):
对于以前的所有数据类型,都允许将 PLC 数据保存到 *.DTX 文件。此外,会保存应用程序引用(在进行保存时)。
注意: I/O 和设备 DTT 对象不能保存在 DTX 数据文件中。
如果自进行保存以来生成了应用程序并/或修改了数据,则允许从 *.DTX 文件恢复数据。使用 *.DTX 文件进行恢复的兼容性规则说明了恢复过程以及无法恢复的数据类型。
注意: 建议通过恢复 .DAT 文件,然后使用 *.DTX 格式保存,来转换所有 *.DAT 文件。

见下图: