我们今天能为您提供什么帮助?

如何查看Unity Pro编写的程序是用哪个版本的Unity Pro编写的

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

如果有之前不知道哪个版本Unity Pro编写的程序,需要确认编写程序的版本的话,可以使用现在安装的Unity Pro软件选择打开项目,然后选中程序,就可以在对话框下方查看到该程序最后编写的软件型号及日期等数据,具体如下图所示: