我们今天能为您提供什么帮助?

Unity Pro中结构体变量如何嵌套结构体变量

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

Unity Pro中结构体变量如何嵌套结构体变量,这里以三层嵌套为例

先在Unity Pro的基本变量中选择“DDT类型”,然后新建三个结构体变量,如下图所示:


我们的目的是把“ccc1”这个bool型变量通过“bbb”这个结构体嵌套进“aaa”这个结构体中,首先,我们将“aaa1”这个变量的“类型“选择“bbb”这个结构体,然后将“bbb1”这个变量的类型选择“ccc”这个结构体,如下图所示:


这样结构体的嵌套过程就完成了,我们再在基本变量中,调用这几个结构体就可以在程序中使用了,示例如下: