我们今天能为您提供什么帮助?

140CPU67160使用MBP_MSTR的功能代码15读取目标设备的1x区数据时,报错16#2001,但用功能代码2可以读取目标设备的4x区数据,如何解决?

问题描述:
140CPU67160以太网通讯中使用MBP_MSTR的功能代码15读取目标设备的1x区数据无法成功,报错误代码16#2001,但使用功能代码2读取目标设备的4x区数据可以成功,遇到这种情况,请说明一些处理方法。

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

140CPU67160 CPU固件版本号必须大于等于V3.0才能支持MBP_MSTR使用15#功能码通讯,所以当出现标题描述的故障现象时建议用户确认此时140CPU67160 CPU的固件版本号,如果低于V3.0,请将CPU固件版本升级到SV3.0以上。