我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在unity pro软件中,配置TSXP575634M的以太网端口时找不到新建的通信段?
所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

unity pro软件中,要配置TSXP574634M,5634M,6634M以太网端口时,在新建的以太网的通信段型号类型要选择TCP/IP 10/100扩展连接。