我们今天能为您提供什么帮助?

为什么在编程时引用ADD、OR功能块时,实例名为[不可用],而引用TON、RS功能块时系统会自动生成实例名?

问题描述:
为什么在编程时引用ADD、OR功能块时,实例名为[不可用],而引用TON、RS功能块时系统会自动生成实例名?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在Unity软件中,ADD和OR的类型为基本功能(EF),而TON和RS类型为基本功能块(EFB)。

对于基本功能,块的左上方为功能计数器,如“ .1 ”,是功能块在当前段中的顺序号,不可修改。对于基本功能块,块的左上方为实例名,实例名是自动创建的。在FFB输入助手中打开FFB选择窗口,可以看到在类型列中为EF的为基本功能,类型列中为EFB的为基本功能块。