配置TSXAEY800模块时,测量过滤值0~6的含义是什么?
问题描述:
配置TSXAEY800模块时,测量过滤值0~6的含义是什么?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
过滤功能的数学公式如下:

其中:
= 过滤系数
Mesf(n) = 在时间 n 时过滤的测量值
Mesf(n-1) = 在时间 n-1 时过滤的测量值
Valb(n) = 在时间 n 时的原始值
测量过滤值越大,
值越大,表示在当前时刻的通道原始值所占比例越小,而之前经过公式计算得出的被过滤的测量值所占比例越大,意味着之前所有时刻通道的输入值对当前测量值的影响越大。
是否有帮助?