我们今天能为您提供什么帮助?

M340 通过Canopen 与Advantys通讯,模拟量输入确读不到,如何解决?

问题描述:
M340 通过Canopen 与Advantys通讯,模拟量输入确读不到,如何解决?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

当Advantys模拟量模块作为Canopen从站IO时,需要将Global interrupt enable analog 6423:0设置为1。在Unity软件中,打开Canopen总线配置中的Advantys从站的配置窗口,在配置选项卡中,可以看到6423:0默认配置为0,在下拉菜单中将此值设置为1即可。