我们今天能为您提供什么帮助?

使用%S94将当前值替换初始值时需要注意什么?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

1、不要将此位永久设置为 1,只能在主任务中使用。

2、该位不可用于 Quantum 安全 PLC

3、位 %S94 不得与 TSX MFP • TSX MCP • 闪存 PCMCIA 存储卡一起使用。此类存储卡不具有此系统位的功能。

4、在上载期间,位 %S94 不得设置为 1。如果位 %S94 设置为 1,则可能无法上载。