双机热备系统中使用TON功能块计时,发生切换的时候时间不一致?
问题描述:
双机热备系统中使用TON功能块计时,发生切换的时候时间不一致?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
经实验复现了该故障,也就是当主机中的TON开始工作还未到达预设值的时候。此时如果发生切换,备机将成为主机,按照正常情况应该继续计时直到达到预设值,但是事实是发生切换后该TON功能块立即输出。出现此问题请检查该功能块是否放置于第一个section,对于HSBY系统,个别功能块不可以放置于第一个section,请参考以下说明。
经实验复现了该故障,也就是当主机中的TON开始工作还未到达预设值的时候。此时如果发生切换,备机将成为主机,按照正常情况应该继续计时直到达到预设值,但是事实是发生切换后该TON功能块立即输出。该问题的原因是TON功能块被放置于第一个section,对于HSBY系统来说,某些功能块是不可以置于第一个section,因此也就造成了功能块的工作异常,参见以下说明:

是否有帮助?