问题描述:
Unity项目添加QEIO模块后,再打开工程,警告:DTM Q-CRP31200,此PC的IP地址无效,DTM可能无法正常运行,为什么?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
在Unity软件中配置140CRP31200模块前必须确保PC机存在网络连接(有线或无线均可),如果没有任何网络连接,在配置140CRP31200模块后,软件就会有标题所示的错误提示。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
在Unity软件中配置140CRP31200模块前必须确保PC机存在网络连接(有线或无线均可),如果没有任何网络连接,在配置140CRP31200模块后,软件就会有标题所示的错误提示。
是否有帮助?