我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity软件中使用SCHEDULE功能模块时当前时间进入设定范围,但是输出没有动作,相同逻辑在模拟器中运行正常,为什么,如何解决?
所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

SCHEDULE功能模块参数设置为10月01日起10月31日止,周1至周5的01:00起20:00止动作,周6和周日不动作,具体设置如下图示:

当前时间为10月14日15:00,但输出变量A6没有动作。出现该现象的原因是用户曾经自己更改过系统时钟导致PLC内部的时钟与实际时钟不符,如下图示:

按下“更新 PC-〉PLC”按钮实现PLC内部的时钟与实际时钟同步后输出变量A6动作。