问题描述:
Unity软件中的Totalizer功能块是以什么单位计算流量的?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
Unity软件的Totalizer功能块,计算的是以秒为单位的瞬时流量IN输入值,在EN管脚导通时间内的积分结果,总的流量结果在输出管脚INFO中的outc元素中 。如果用户的瞬时流量信号单位为立方米/小时,则应该先将瞬时流量值除以3600秒,转换为立方米/秒的流量值,然后再输入到IN管脚进行累计。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
Unity软件的Totalizer功能块,计算的是以秒为单位的瞬时流量IN输入值,在EN管脚导通时间内的积分结果,总的流量结果在输出管脚INFO中的outc元素中 。如果用户的瞬时流量信号单位为立方米/小时,则应该先将瞬时流量值除以3600秒,转换为立方米/秒的流量值,然后再输入到IN管脚进行累计。
是否有帮助?