在Unity Pro v8.0 软件中用LL984编程方式如何使用除法功能?
问题描述:
在Unity Pro v8.0 软件中用LL984编程方式如何使用除法功能?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
使用DIV功能块,最上面的变量是一个2维数组,表示除数,中间变量是被除数,最下面也是一个二维数组,组成商和余数。需要注意的是除数必须放置在2维数组中的第二个变量,而不是第一个,如下图所示:

是否有帮助?


使用DIV功能块,最上面的变量是一个2维数组,表示除数,中间变量是被除数,最下面也是一个二维数组,组成商和余数。需要注意的是除数必须放置在2维数组中的第二个变量,而不是第一个,如下图所示:

是否有帮助?