我们今天能为您提供什么帮助?

原始项目是使用Concept编程的Momentum,当导入Unity并将CPU变更为M340时会出现所有的IO模块均错误报警,如何解决?

问题描述:
原始项目是使用Concept编程的Momentum,当导入Unity并将CPU变更为M340时会出现所有的IO模块均错误报警,如何解决?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

以开关量输入模块为例,在Concept中使用的是1x地址,转换到Unity后,系统会将1x地址转换为%Ix的逻辑地址,而在Unity使用M340时默认使用的是拓扑地址%Ir.m.c,两者不兼容并导致转换后相对应的IO模块提示错误,需要在硬件配置中双击对应模块手动输入对应的%Ix逻辑地址(双击模块---点击存储器选项卡---选中混合拓扑以及状态RAM),但是直接在转换后的硬件配置上双击模块配置%Ix逻辑地址会报错误,且无法打勾确认,必须先删除该模块,然后在相同位置添加相同型号的模块后再配置%Ix逻辑地址。