我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum RIO分站上所有IO模块Active灯均常亮,且所有IO模块通讯正常,但是CRA模块上Fault灯常亮,为什么,如何解决?
问题描述:
Quantum RIO分站上所有IO模块Active灯均常亮,且所有IO模块通讯正常,但是CRA模块上Fault灯常亮,为什么,如何解决?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

出现标题描述的故障现象的原因是软件中硬件配置与实际机架上插的模块配置情况不符,在软件中配置的某个模块,在实际机架上没有插,当上述情况出现时就会出现机架上所有模块Active灯亮,且通讯正常,但是CRA模块上Fault灯亮的现象.该情形下只要确保软件配置与实际一致,CRA模块上Fault灯将会灭。