TOTALIZER功能模块通过设置Mode管脚变量的rst实现流量累计复位功能时,为什么输出并没有复位.
所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
TOTALIZER功能模块的复位功能必须在TOTALIZER功能模块处于累计工作模式下才会起作用,当TOTALIZER功能模块在跟踪模式下,即TR_S管脚变量设置为1时,复位功能将不起作用.
是否有帮助?


TOTALIZER功能模块的复位功能必须在TOTALIZER功能模块处于累计工作模式下才会起作用,当TOTALIZER功能模块在跟踪模式下,即TR_S管脚变量设置为1时,复位功能将不起作用.
是否有帮助?