我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity软件中变量申明表中创建一个新变量,定位地址到%MW,并在Value栏输入一个初始值,但离线下载程序后该变量没有显示初始设定值.而是显示0,为什么?
问题描述:
Unity软件中变量申明表中创建一个新变量,定位地址到%MW,并在Value栏输入一个初始值,但离线下载程序后该变量没有显示初始设定值.而是显示0,为什么?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

出现标题描述的现象的原因是在Unity软件的CPU配置选项卡中的"冷启动操作模式"设置中没有勾选"%Mwi复位",勾选该项后再下载程序即可显示初始值。