我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如果想实现将连续的%I赋给连续的%M寄存器的功能,在Unity软件中用ST语句应该怎么编写?
问题描述:
如果想实现将连续的%I赋给连续的%M寄存器的功能,在Unity软件中用ST语句应该怎么编写?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在Unity软件中使用COPY_AREBOOL_AREBOOL指令可以实现标题描述的功能,具体到使用ST编程语言,可如下输入:%m1:32 := COPY_AREBOOL_AREBOOL (IN := %i1:32);