我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
使用Quantum QEIO构架的项目应用,编程完成后操作生成项目,系统报错 “实例位于未配置的地址”,为什么,如何解决?
问题描述:
使用Quantum QEIO构架的项目应用,编程完成后操作生成项目,系统报错 “实例位于未配置的地址”,为什么,如何解决?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

按标题描述的操作后,系统报错如下图示:

错误的原因是用户在变量申明表的定位地址设定栏使用了拓扑地址设置,当IO模块应用于QEIO分站后,该模块上通道地址设置不再支持拓扑地址,只支持逻辑地址,所以当变量申明表的变量定位地址定位于QEIO分站上模块通道的拓扑地址时就会出现标题描述的故障,将该地址变更为逻辑地址后再生成项目即可.