我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
用户实际使用时发现QEIO Quantum远程分站上的离散量输出模块上通道指示灯与软件中对应位状态顺序是反的,为什么?
问题描述:
用户实际使用时发现QEIO Quantum远程分站上的离散量输出模块上通道指示灯与软件中对应位状态顺序是反的,为什么?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在Unity软件中定义QEIO Quantum远程分站上的离散量输出模块逻辑地址时可以定义%M,也可定义%MW,如果定义为%M,那么实际通道灯显示与软件中对应位状态顺序一致,但如果定义为%MW,那么实际通道灯显示与软件中对应位状态顺序就是反的,比如软件中%MW1.0逻辑ON,实际输出模块上16号通道灯亮.如果用户想实现离散量输出模块上通道指示灯与软件中对应位状态顺序一致,可将逻辑地址定义为%M即可.