我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity软件中SFC编程方式下在步序转换程序段中添加TON功能模块,编译报错,如何解决?
问题描述:
Unity软件中SFC编程方式下在步序转换程序段中添加TON功能模块,编译报错,如何解决?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

Unity SFC编程方式下在步序转换程序段逻辑中是不支持TON功能模块的,如果想实现常规转换条件满足后再延时一段时间后再执行下一步逻辑,可对下一步步序中的动作设置限制器功能,限制器设置为D,然后设置延时时间即可,该延时对变量动作以及程序段动作均有效。