我们今天能为您提供什么帮助?

在Unity软件中创建一个DFB后再操作“复制到库”将其从本地库传输到全局库时,系统报图示错误:点击“确定”后退出,操作错误。

问题描述:
在Unity软件中创建一个DFB后再操作“复制到库”将其从本地库传输到全局库时,系统报图示错误:点击“确定”后退出,操作错误。

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

当同时打开两个Unity项目文件的情况下,在任何一个Unity程序中操作“复制到库”均会出现标题描述的现象,关闭一个Unity项目文件后在另外一个Unity项目文件中操作“复制到库”就不会再有问题。