EcoStruxure Control Expert中调用PIDFF作PI调节器时,PV值在SP值上方波动,即偏差无反向,为什么输出OUTd却出现正负值的波动?
问题描述:
EcoStruxure Control Expert中调用PIDFF作PI调节器时,PV值在SP值上方波动,即偏差无反向,为什么输出OUTd却出现正负值的波动所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
在存在积分作用的情况下,ovs_att 参数设定偏差中SP的权重,并作用于比例组件。
偏差的计算公式 PV-(1-Vos_att)*SP。
当ovs_att =1,偏差为PV,当ovs_att =0,偏差为PV-SP。如果用户将该参数设置为1,将导致PV值在SP值上方波动时虽然PV-SP值没有出现正负反向,但
由于ovs_att 参数设定为1后比例环节的偏差计算忽略了SP的作用,变成完全由PV值决定,此时就会出现一旦PV反向,偏差即反向,如果该反向作用大于积分环
节的输出就会导致OUTd反向.
是否有帮助?