我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity软件中PID1功能模块调节一段时间后需要暂时停止调节,如何能实现恢复调节后从暂停时的输出状态开始调节?
问题描述:
Unity软件中PID1功能模块调节一段时间后需要暂时停止调节,如何能实现恢复调节后从暂停时的输出状态开始调节?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

对于PID1功能模块, EN管脚置为0后虽然输出停止不再更新,但实际的调节运算并没有停止,如果此时设备停电PV值为0,会导致算法一直计算到输出饱和.此后如果重新恢复EN管脚置1,输出会一下跳到最大值.解决方法 : 不要通过EN管脚逻辑暂停PID,需将相关逻辑作用于HALT管脚。