我们今天能为您提供什么帮助?

Unity V7.0配置LOOKUP_TABLE1功能模块后生成项目文件时,系统始终提示错误,功能模块设置本身没有问题,如何解决?

问题描述:
Unity V7.0配置LOOKUP_TABLE1功能模块后生成项目文件时,系统始终提示错误,功能模块设置本身没有问题,如何解决?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

Unity 软件中正确配置LOOKUP_TABLE1功能模块完成后生成项目文件时,系统始终提示错误,具体的错误提示信息如下图示:

出现上述故障状态的原因是用户错误的设置了项目设置,导致过程调用被禁止,具体的解决方法如下所示:操作Tools------Project Settings,在项目设置界面中按如图所示设置即可。