我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在正确设置了OUT_SUP并没有设置死区的情况下出现了实际存在偏差的情况下,PI_B功能模块没有输出,为什么?
问题描述:
在正确设置了OUT_SUP并没有设置死区的情况下出现了实际存在偏差的情况下,PI_B功能模块没有输出,为什么?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

出现标题描述的故障现象的原因很可能是PI_B功能模块中PV_SUP设置项的设置不当,当实际的PV值以及SP值均高于PV_SUP设置项的设置时,系统将会忽略实际的PV值以及SP值,最终导致PI_B功能模块输出为0,具体图示如下: