PIDFF设定死区后,在过程值与设定值的偏差落入设定的死区范围内时,PIDFF功能模块的out端仍然有输出波动,为什么?
问题描述:
PIDFF设定死区后,在过程值与设定值的偏差落入设定的死区范围内时,PIDFF功能模块的out端仍然有输出波动,为什么?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
对于PIDFF控制模块而言,过程值与设定值的偏差在设定死区范围内时不是不输出,而是使用参数 gain_kp 修改死区内的偏差。修改后的偏差(实际偏差值与gain_kp的乘积)用于计算比例组件和积分组件。所以当gain_kp设定值小于1时,死区内的调节作用会减弱,当gain_kp设定值大于1时,死区内的调节作用反倒会加强,只有当gain_kp设定值等于0时,死区内才会不调节。
是否有帮助?