问题描述:
M340不支持I_Scale指令,那么如何通过指令实现M340系列模拟量输入信号的标度变换?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
M340 CPU不支持I_Scale指令,要想通过指令实现M340系列模拟量输入信号的标度变换,可以使用INT_TO_REAL和SCALING指令实现类似Quantum中的I_Scale的标度变换功能,具体程序编程如下图示:

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
M340 CPU不支持I_Scale指令,要想通过指令实现M340系列模拟量输入信号的标度变换,可以使用INT_TO_REAL和SCALING指令实现类似Quantum中的I_Scale的标度变换功能,具体程序编程如下图示:

是否有帮助?