在Unity软件中调用功能块PID1,从自动切换到手动后,输出会有一个非常大的跳变,如何在自动切换到手动时避免输出出现这个大的跳变?
问题描述:
在Unity软件中调用功能块PID1,从自动切换到手动后,输出会有一个非常大的跳变,如何在自动切换到手动时避免输出出现这个大的跳变?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
如果想要避免标题描述的现象的发生,可尝试编程如下程序逻辑:使用PID1功能模块MAN管脚变量的常闭点触发一个赋值操作块,将Y管脚变量赋值给YMAN管脚变量以便实现自动模式下YMAN对实际输出的跟踪,如此编程后就不会再出现标题描述的现象。
是否有帮助?