我们今天能为您提供什么帮助?

使用SFC编程的Concept程序导入Unity后程序逻辑执行结果出现与原始程序逻辑不一致的结果。

问题描述:
使用SFC编程的Concept程序导入Unity后程序逻辑执行结果出现与原始程序逻辑不一致的结果。

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

Concept程序导入Untiy后,如果原程序中使用了SFC编程方式,且在两个不同步序的动作定义中分别定义了一组标识符为S以及标识符为R的变量,如果两组变量数量相等,转换到Unity后实际运行结果没有变化,但如果1#组标识符为S的变量定义了8个,2#组标识符为R的变量定义了22个,那么导入到Unity后1#组依然为标识符为S的8个变量,但2#组转换成了1个ST编程的Section程序段,程序段中是22个变量的赋值为0的语句,最终运行效果导致该步序执行完成后,相关变量无法复位为0。因为转换后将标识符R的变量变成为赋值0的语句,导致运行结果变化。解决方法:建议将转换后的1#组标识符为S的8个变量也转换成1个ST编程的Section程序段,程序段中是8个变量的赋值为1的语句。