我们今天能为您提供什么帮助?

使用SFC编程的Unity程序中,在某个步序的动作定义中定义的一个标识符为S的变量,能不能在一个LD编程的程序段中使用复位线圈实现复位功能。

问题描述:
使用SFC编程的Unity程序中,在某个步序的动作定义中定义的一个标识符为S的变量,能不能在一个LD编程的程序段中使用复位线圈实现复位功能。

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

不可以。使用SFC编程的Unity程序中,在某个步序的动作定义中定义的一个标识符为S的变量只能在步序动作定义中使用标识符为R的方式复位,不可以在一个LD编程的程序段中使用复位线圈实现复位功能,也不可以在步序动作中定义一个Section程序段通过逻辑复位。