如何修改Quantum X80远程分站上I/O模块的变量名?
问题描述:
如何修改Quantum X80远程分站上I/O模块的变量名?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
首先需要在变量编辑器中,找到需要修改变量名,选中并复制,生成一个类型一致的新变量,如下图中的“MOD_DIS_32_2”变量:

找到与此变量相关联的I/O模块,进入模块的配置页面,选择Device DDT标签页,点击“Name”名称下拉菜单,此时可以看到新变量的名称,选择新变量名,并点击
进行确认。

返回变量编辑器,可以看到,旧的变量前的小锁符号消失,可以将其编辑或删除即可。
是否有帮助?